请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 团队成员
TPS65988在仅灌电流端口上是否支持28V/5A (140W) PDO?
我想使用 Apple 140W 充电器(28V @ 5A)作为底座电源、而不是标准的桌面电源。
正如我所见、DS TPS65988在 VBUS 上使用4V 至21.5V 的额定值、但可以实现高达43V 的瞬变。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPS65988是否在仅灌电流端口上支持28V/5A (140W) PDO?
TPS65988不支持28V/5A PDO。
我想知道这是否是新设计吗? 如果需要、我可以内部查看并为您推荐合适的器件型号。
谢谢。此致、
Rohit.