This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988是否支持140W

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244108/tps65988-does-tps65988-support-140w

器件型号:TPS65988

团队成员

TPS65988在仅灌电流端口上是否支持28V/5A (140W) PDO?

我想使用 Apple 140W 充电器(28V @ 5A)作为底座电源、而不是标准的桌面电源。

正如我所见、DS TPS65988在 VBUS 上使用4V 至21.5V 的额定值、但可以实现高达43V 的瞬变。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS65988是否在仅灌电流端口上支持28V/5A (140W) PDO?

    TPS65988不支持28V/5A PDO。  

    我想知道这是否是新设计吗? 如果需要、我可以内部查看并为您推荐合适的器件型号。  

    谢谢。此致、

    Rohit.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit

    我有 TPS65988的内部库存、仅使用该器件、但28V@5A 只能选。

    谢谢

    Br