This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:设计审查

Guru**** 2866240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243739/tps55288-design-review

器件型号:TPS55288

您好!

客户测试了根据以下原理图设计的 TPS55288RPMR 的运行情况。

他们检查输入12V 和 EN 4.5V 是否为正常输入。 但输出为0V。 DR1L 和 DR1H 也为0V、并且不能正常运行。

e2e.ti.com/.../TPS55288RPMR_2800_TI_29005F00_230525.pdf

q1)请查看电路设计是否有问题。

Q2)请告知问题的原因和解决方法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    客户及其应用是什么?

    输入电压范围、输出电压和最大输出电流是多少?

    此器件为 I2C 版本、没有 I2C、就无法运行。 我看到 SCL、SDA 和 MODE 引脚都处于断开状态、器件无法在这些引脚处于断开状态时工作。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的答复。

    客户的响应。

     1.应用程序: WiFi 6E CPE

     2.输入范围:3.7V ~ 12V

     3.输出范围: 5V

     4.最大输出电流: 6A

    Q1) TPS55288RPMR 是否独立运行?

    Q2)模式引脚开路。 是否应通过电阻器连接?

    Q3) I2C 连接到 AP 的 I2C 引脚、因此可以进行通信。 它们如何通过 I2C 在 SW 中对其进行控制以使其正常运行?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您的反馈、以下是我的评论。

    关于原理图:

    1.该器件能否在3.7Vin、5Vo/6A 下工作? 如果是这样、电感器需要以更高的 Isat 值变化、因为电感器电流约为5V*6A/0.95/3.7V=8.5A、高于8A、电感器将饱和、这会导致非常高的峰值电感器电流和器件损坏。

    SCL 和 SDA 引脚必须连接到 MCU、以便器件可以工作。

    3. MODE 引脚可以断开、然后 I2C 从器件地址为75h、并选择 PFM 模式。 此外、您还需要将外部5V 电源连接到 VCC。 您也可以将0欧姆电阻器从 MODE 连接到 GND。

    4.建议将 R411更改为1.5k、C424更改为10nF。

    5.建议在 Vout 和 PGND 引脚附近增加0.1uF。 此外、这个0.1uF 电容器的布局也很关键。   

    Q1) TPS55288RPMR 是否独立运行?

    ->不是、它需要 I2C 通信、因此需要 MCU。 您可以使用非 I2C 版本的 TPS552882。

    Q2)模式引脚开路。 是否应通过电阻器连接?

    ->见上文3.

    Q3) I2C 连接到 AP 的 I2C 引脚、因此可以进行通信。 它们如何通过 I2C 在 SW 中对其进行控制以使其正常运行?

    ->您可以参考以下寄存器映射。 首先、确保 I2C 通信成功。 然后、可以更改寄存器值、将 OE 位写入1、可以启用输出。

    此致、

    布莱斯