This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:VIN 上没有电压时 EN 引脚上的电压

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243461/tps62230-voltage-on-en-pin-when-there-is-no-voltage-on-vin

器件型号:TPS62230

 从 VIN 上移除电压后、是否可以在 TPS62237的 EN 引脚上短暂设置3.0V? 拔下电缆后、VIN 将被移除、检测到该问题并将 EN 引脚驱动为低电平大约需要3ms。 我在数据表中看到、EN 上的最大建议电压为 VIN +0.3V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您与我们取得联系、我将在内部与设计人员进行核实、我将很快向您通报最新情况。

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的耐心等待。 在没有 Vin 电压的情况下、EN 引脚上的电压应该没有任何问题。

    如果您没有任何问题、请在点击已解决后关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。