This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:较低工作温度条件下的输出纹波较高

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241781/tps566231-output-ripple-is-high-at-lower-operating-temperature-conditions

器件型号:TPS566231

您好!

我们正在使用器件 P/N: TPS566231PRQFR 至低于直流/直流降压转换的实现

输入电压:3.3VDC

输出电压:1.24V/2A

波纹和噪声:30mV 峰峰值(最大值)

工作温度:-40°C 至+85°C

我们已测试了  不同工作温度条件下输出电压为1.24V/2A 的输出纹波如下:

@+25degC:输出纹波14mv 峰峰值  

@+85degC:输出波纹7mv 峰峰值

@-10摄氏度:输出波纹 79mv pk-pk

@-20°C:输出纹波84mv 峰峰峰值

@-40°C :输出纹波 64mv 峰峰值

当稳压器在负工作温度 (即-10摄氏度、-20摄氏度和-40摄氏度)下进行 测试时、输出纹波急剧增加、但测试设置、电缆线束和测量仪器 在所有温度测试 条件下都保持不变、且稳压器 PCBA 经过保形涂层并固定在密封外壳中。

此致

上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    纹波增加确实看起来很高。 您能否共享此设计的原理图 BOM? 此外、在室温/高温与低温下是否还可以共享 SW 和 VOUT 波形?  

    此外、该应用的最大 VIN 和 IOUT 是多少?

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod,

    在我们的应用中、超过30mV 的输出电压纹波是不可接受的、

    输入电压: 3.0V (最小值)、3.3V (标称值)和4.0V (最大值)

    输出电流:2A (标称值)和3A (最大值)@1.2V 输出电压

    附加原理图以及针对所使用的每个器件提及的器件值

    VOUT:1.2V/2A 波形  

    @+25DegC (室温)

    粉色:输出电压:1.2V/2A

    @-55°C (低温)

    粉色:输出电压:1.2V/2A

    此致

    上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    遗憾的是、原理图图像的分辨率很低、我看不到太多。 如果可能、请以附件或 PDF 形式分享。 此外、对于您的 Vin 和 Iout 要求、TPS566231可能是过大的、如果您目前愿意改变、我们可以推荐更好的解决方案。

    那么如何测量 Vout 纹波? 我建议使用尾纤法直接通过1m Ω 高阻抗终端穿过输出电容器进行测量、从而最大限度地降低测量过程中的噪声。 此外、想知道什么是 CH1波形? 由于波纹已经缩小、因此很难清晰地看到。 如果可能、请进行测量并显示大约5-10周期的输出电压纹波。 您可以在图2中看到尾纤法和纹波波形的示例: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you 

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod,

    请找到随附的原理图 以及提及的使用过的器件值、

    实际上、目前的最大 Iout 要求为3A、但 可  根据要求将其增加到6A

    请确认、您 希望  在室温/高温与冷温之间的关系下看到 SW 和 VOUT 波形的纹波电压(交流信号)?  

    此致

    M·阿图尔

    e2e.ti.com/.../TPS566231_5F00_Schematic-_2600_-BOM.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul:

    是的、即使是6A 最大值和 VIN <= 4V、我们也会推荐其他选项。 如果这是您感兴趣的内容、请告诉我。

    回到 TPS566231、原理图看起来很好。 我 在这里没有看到任何明显错误的东西。 是、请使用尾纤技术检查室/高温与低温下的 SW 和 VOUT 波形、并在输出稳定时使用适当的分压单元记录5-10个周期、以便清楚地看到信号。

    谢谢。

    阿莫德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod,

    请 查看 随附的 Excel 工作表、了解室温/高温(@25°C)与低温(-20°C)条件下 的 SW 和 VOUT 波形图有关输出电压:1.2V/2A、最大输出电流:6A

    此致

    AMe2e.ti.com/.../SW-_2600_-Vout-Plots.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Amod 不在办公室。 我会在下周一检查并送你回来。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1.从原理图可以看出、为什么没有软启动电容? 为什么要从 SS 引脚向 VCC 添加 R23 (100K)? 您需要在 SS 引脚和 GND 之间连接软启动电容。

    2.从波形可以看出,由于 SW 脉冲甚至没有展频,输出电压似乎处于振荡状态。 您能尝试以下建议吗?

    a:确保3.3Vin 有足够的电源电流使 TPS566231输出高达3A 或6A。  

    b.删除 C38 (10pF)、测试低温、查看是否有所改善。

    c.确保输出电容器 C39、C40、C44、C45 (47uF)采用 X7R 或 X6S 材料。 不能使用 X5R、Y5V、Z5U。

    d.如果以上建议无法解决您的问题、请向我们发送 PCB 布局。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午

    符号与器件型号不匹配、您应该将 TPS566231P 与 PG 函数配合使用、对吗? 如果可以、则与 SS 连接的上拉电阻可以。

    请遵循 Nancy 的评论进行检查(尤其是对于 b/c/d 项)

    并添加另外一条注释、您可以尝试将电感器减小到1uH、以检查是否有任何改进。

    最后、如果所有建议都无效、请分享布局。

    裕昌