This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:VREG5 -我可以汲取电流吗

Guru**** 2514045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243950/tps56c231-vreg5---can-i-draw-current

器件型号:TPS56C231

您好!

是否允许从 VREG5引脚汲取电流、以偏置我电路板上的其他元件?

我看过了数据表为这个引脚定义的100mA 最小值。

谢谢。

马坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    我们不建议偏置除 PGOOD 和 MODE 引脚之外的其他元件。 因为此引脚为内部电路和栅极驱动供电。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nancy。