This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:Fsw 与负载间的关系

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243261/tps62a02-fsw-vs-load

器件型号:TPS62A02
主题中讨论的其他器件:TLV62569

大家好、

我的客户正在审查是否使用 TPS62A0x 系列。

A 版本运行为 FCCM、非 A 版本运行 PSM。 但是、我找不到 PSM 运行的 FSW 与负载关系图。

TLV62569等其他器件也提供此类数据、这样客户就可以在轻负载时预期 FSW。 您能否为 TPS62A0x 提供相关数据?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    感谢您与我们联系、

    我会内部检查并尽快更新数据表、您能否为我提供有关机会的更多详细信息?如果真的很紧急、我可以检查并提供数据。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您的回复。

    目前、客户更有可能现在使用 FPWM 版本。 请告知我们是否更新数据表。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    您能否为我提供有关客户和终端设备的更多详细信息? 我会在数据表更新后通知您。

    如果您没有任何其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    终端设备是机器视觉摄像机。 客户更喜欢简单的小尺寸解决方案。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    感谢您提供的信息、您能否提供更多详细信息、例如、

    客户=  

    机会=  

    项目状态=  

    您还可以通过电子邮件联系 m-shaik@ti.com 将协同工作以赢得套接字。

    谢谢。此致、

    Moheddin。