This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:使能钳位 MOSFET 时 VDS 上的电压峰值

Guru**** 2514795 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243574/ucc23514-voltage-peak-on-vds-when-clamp-mosfet-is-enable

器件型号:UCC23514

大家好、

客户评估我们的 UCC23514时、VDS 上存在电压峰值(相反的 MOSFET 作用、米勒钳位 MOSFET 正常导通)。 他还评估了 NSI6801M、其钳位电流大于23514、第二个峰值(相反方向的 MOSFET 导通)可以降低。

那么、您能否帮助我进一步了解钳位 MOSFET 启用时为什么会出现电压峰值? 原因是寄生电感或内部电阻?

这种较大的负电压峰值可能会损坏 SiC MOS。  

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    米勒电流通过 FET 的寄生 CDG 进入栅极、并在 FET 的 CGD 两端出现较大的 dV/dt 期间发生。 如果 SiC FET 打开开关并造成短路、实际上会损坏 SiC FET。

    您可以使用具有较强米勒钳位的 TI 驱动器、例如 UCC5310M 或 UCC5350M。 首先确保没有关断栅极电阻。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我希望能够离线继续与您进行讨论。 感谢您的答复。

    BRS、

    弗朗西