This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660用于电池充电器应用

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241319/tps2660-tps2660-used-in-battery-charger-application

器件型号:TPS2660

您好、TI 团队。

我所设计的板作为其功能之一、将电池充电器的电源传导至10节(最大42V)和/或13节(最大54.6V)的锂离子电池、充电电流为2A。  

我需要以下保护:

*瞬态电压保护。

*短路保护。

*浪涌电流保护和浪涌电流限制。

*反极性保护。

对于瞬态电压保护、我将使用 TVS、但为了实现保护目的、不要使用分立式解决方案、TPS26600或 TPS26601似乎是一个不错的选择。

我的问题是、我可以将电池用作负载来使用此电子保险丝吗?

感谢提前的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来补充我的问题。  

    下面说明了我们需要什么。

    如上图所示、主要电源是外部电池。 外部电池应始终连接、并且必须在连接后立即为内部系统供电(这是在内部单节锂离子电池不存在的情况下)。

    外部电池充电器必须在连接后立即为内部系统供电(如果内部单节锂离子电池不存在)、并且必须为外部电池充电。

    我们需要以下软件:  

    1.如果未连接外部蓄电池充电器、大多数情况下都未连接、则连接器2不得有电压。

    2、如果连接外部电池充电器出现问题(短路、过流、瞬态电压和电流、反极性),系统应能切断连接,因为外部电池应能持续为内部系统供电 ( 在内部单节锂离子电池不存在的情况下)。

    为了涵盖第1点和第2点并使用集成解决方案、 TPS26600或 TPS26601似乎是一个不错的选择。 请参见下图。 如果无法做到、请告诉我您的意见和建议。

    注意: TPS26600或 TPS26601必须能够在电池充电开始的最初时刻处理浪涌电流。  

    3.这种情况很少见、但如果未连接外接电池而连接外接电池充电器、连接器1不会有电压。  

    为了涵盖第3点、一种选择是使用 第二个电子保险丝、但我不想 对系统进行过保护。  我将感谢你能给我任何建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Asael、

     感谢您的联系! 我明天就要回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Asael、

    TPS2660x 可用于所需特性。  

    此致  

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Kunal。

    您认为最好使用2个电子保险丝、一个在连接器1侧、一个在连接器2侧、还是仅在连接器2附近使用电子保险丝、以及在连接器1中使用具有外部 MOSFET 的理想二极管?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isael:

    在连接器2中、您需要双向电子保险丝、因为电流应该从充电器流向电池、并从电池流向下游负载? TPS2660会阻断反向电流、因此不可用于连接器2。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有点困惑、您提到  TPS2660x 不可用于连接器2、但可以看到图像、我猜您的意思是不可用于连接器1、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我指的是连接器1。

    此致

    G·库纳尔