This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于电源正常指示

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243583/lm5069-about-power-good

器件型号:LM5069

您好!

我想向您介绍 LM5069-1的电源正常电路。
(问题1)
在数据表第12页的8.3.6的电源正常引脚项目中、有一个说明它在 VIN 电压超过5V 之前变为高电平。
相反、当 VIN 电压降至5V 以下时、我认为它会变为高电平。 此时是否存在迟滞?
(问题2)
在过流、OVLO 和 UVLO 期间、电源正常驱动是否为低电平?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    Unknown 说:
    (问题1)
    在数据表第12页的8.3.6的电源正常引脚项目中、有一个说明它在 VIN 电压超过5V 之前变为高电平。
    相反、当 VIN 电压降至5V 以下时、我认为它会变为高电平。 此时是否存在迟滞?

    Rakesh->很抱歉、我们没有这些信息、但很想知道为什么需要这些信息?

    Unknown 说:
    (问题2)
    在过流、OVLO 和 UVLO 期间、电源正常驱动是否为低电平?[/报价]

    Rakesh->是

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我理解问题2是的。
    那么、如果 VIN 下降、电源正常信号保持低电平的 VIN 阈值是多少?
    它是 POR、POR EN 还是5V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    随着 VIN 下降、LM5069在 UVLO 阈值时关断外部 FET、从而使 VDS 增加 到2.5V 以上并将电源正常状态下拉至低电平。

    因此、 即使在 POR IT 和 POR EN 阈值之前、器件也会将电源正常状态下拉为低电平

    此致

    勒凯什