This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543320:如果使用数据表表表中未包含的 RMODE 值、会发生什么情况

Guru**** 2385510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243433/tps543320-what-happens-if-you-use-rmode-value-not-in-datasheet-table

器件型号:TPS543320

我正在使用 TPS43320将12V 调节到3.3V、并且想知道无效 RMODE 电阻器的影响是什么? 我刚注意到我们将11.8kΩ 用于 RMODE、但表中这不是值。 而是11.3kΩ。

这会导致不正常的行为或类似的行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我们仍然建议使用具有1%或更小容差的11.3k 电阻器进行 MODE 引脚检测、即使11.8k 可以正常工作也是如此。  

    通常检测到11.8k 为11.3k、因为下一个档位为14.3k。  

    通过在上电期间在电阻器上强制施加固定电流并使用 DAC 确定选择哪种模式来检测电压、即可实现模式检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿索斯

    使用错误的电阻值是否会产生任何不利影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    电阻值错误会影响模式选择、包括电流限制、斜坡补偿和软启动时间。

    例如、如果您对11.3k 使用13k、并检测到档位为14.3k、则软启动时间将从1ms 更改为2ms。

    如果使用了错误的电阻器、那么该器件至少会选择一种相邻模式。 不会出现任何严重影响、导致器件损坏或无法启动。