This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:LMR33610/LMR33640 EMI

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR33620, LMR33640, LMR33610, LMR33630-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243147/lmr33610-lmr33610-lmr33640-emi

器件型号:LMR33610
主题中讨论的其他器件:LMR33620、LMR33630 LMR33640LMR33630-Q1

您好~

LMR33620/LMR33630数据表1第页中提到了 EMI。

-------------------------------------------------------

低 EMI 和低开关噪声

低 EMI 和开关噪声

 –HotRod 封装

 –并行输入电流路径

-------------------------------------------------------

LMR33610/LMR33640不含 EMI 内容、它是否与上述内容不对应?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwon、

    我们有一个测试结果 LMR33630-Q1 ,第29页,请检查这是否适合您.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~í a  Elena:

    感谢您的答复。

    不过、我想知道 LMR33610/LMR33640是否与 LMR33620/LMR33630相同的低 EMI 产品以及上述的 EMI 内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwon、

    Q 级器件始终具有 EMI 结果。 你可以用一个参考,这4个部分来自同一个裸片,所以结果应该是相同的。 但请注意、LMR33620不是 Q 级、可能不适用于汽车客户、

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  Elena,

    嗯...

    我想知道确切的答案。

    LMR33620/LMR33630 =低 EMI、

    LMR33610/LMR33640 ≠低 EMI。

    上述特征是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、EMI 应该相同(假设所有其他条件和频率相同、只有器件电流为1A/2A /3A /4A、)

    我的重点通常是汽车客户更关心 EMI、因此需要额外注意这里的 Q 级、不是1A ~4A、而是具有 Q 级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  Elena,

    谢谢你。