This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:通过 EN 引脚复位 IC

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243940/tps63020-reset-ic-by-en-pin

器件型号:TPS63020

大家好、

我的客户希望通过 EN 引脚复位 TPS63020。 在我们发送22ms 低电平脉冲时、Bu 无法成功复位。 波形如下所示。

您能否提供 EN 引脚的响应时间以及您建议使用低脉冲来复位 TPS63020? 谢谢。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Hardy、

    根据您的图片、\设备会在 EN 被拉至低电平时停止工作。

    EN 下拉为低电平后、下一级的电路将由输出电容供电、您可以看到 Vout 下降速度会很快; 当输出电压低于某个阈值时、消耗降低到非常低的水平、我认为此时已经发生了复位。  

    此致

    陶氏