您好!
我有一个使用 TPS62745将6V 电池输入转换为3.3V 输出的设计。
TPS62745运行完美、这得益于它的低静态电流和输入电压开关允许仅在通电时测量电池电量。
我需要更新设计以接受12V 输入、但 TPS62745最高只能达到10V。
替代方案似乎 具有稍高的静态电流(仍然可以工作)、但似乎没有任何方案具有输入电压开关。
最好的选择是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Athos、
谢谢你的答复。 是、VIN_SW 和 EN_VIN_SW。
我有一个由12V 电池供电的3V 板。 此电路板进入睡眠状态并且偶尔唤醒几秒钟来运行。
运行时、我测量电池电压。 如果没有 EN_VIN_SW、即使电路板处于睡眠状态、电压测量也会消耗功率。
数据表的第8.3.5节介绍了相关功能:
有一个内部开关将施加在 VIN 引脚上的输入电压连接到 VIN_SW 输出。 该开关可用于将 ADC 监控的外部分压器连接到输入电压。 使能引脚 EN_VIN_SW 可打开和关闭开关、确保在不需要时没有电流流经外部分压器。 一旦输入电压高于欠压锁定阈值并且器件被启用、EN_VIN_SW 上的逻辑高电平将打开开关。 只要遵守5 mA 的额定电流及其导通电阻、该开关即可用于其他用途。 外部分压器的电压范围应为10 kΩ 到100 kΩ。 只要观察到外部电路(例如 ADC 输入)的输入电阻和电容、就可以使用比100 kΩ 更大的值。