This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5234, TPS23881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243826/tps23881-questions-of-tps23881

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:MSP430F5234

尊敬的团队:

1.您是否有推荐的 MCU 解决方案? 例如:MSP430
2.支持 bt 90W,请推荐 TI 解决方案
3.有与 BCM59131 (共同布局设计)相关的参考设计

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    对于此设计、客户是需要多个 PSE 还是只需要一个 PSE? 对于 FIRMPSE 设计(多个 PSE)、我们使用 MSP430F5234。 对于简单的 PSE 应用、我们拥有采用 MSP430FE5969的参考代码、但这可以与其他具有类似特性的 MSP430一起使用。  

    1.这取决于客户的应用和他们需要什么。 一般而言、不存在"推荐"MCU、因为我们的 PSE 可与任何具有 I2C 协议的 MCU 协同工作。 只要 MCU 中有足够的存储器大小来加载 SRAM、那么 SRAM 就应该可以工作。  

    2.对于4类 PSE,我们有 TPS23881。 今年晚些时候、我们还将发布 TPS23881的新 ROM 版本、它将包含与 TPS23882B1类似的自主模式(无需主机)。  

    3.我不熟悉我们是否有  BCM59131共同布局设计,请联系 Penny 或我通过电子邮件进行进一步讨论。

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林