This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064EVM-004:连接到 UCC25640EVM-020

Guru**** 1637200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243415/ucc28064evm-004-connection-to-ucc25640evm-020

器件型号:UCC28064EVM-004

我准备好在评估板上运行一些分析、如文档中所述进行连接。  我有一个问题:

根据稳压器评估指南、我需要将 D8和 D9连接到 PFC 板的交流输入、并将 RVCC 引脚从稳压器板连接到 PFC 上的 VCC 输入端、不得将任何中性点连接到 PFC 上的 VCC。  我注意到 PFC 在交流输入上有一个来自 FBR 中性输出的接地层电阻器、这是否意味着以某种方式将电路板接地?

指南之间基本存在不一致。  我想、从稳压器板上的 T8/9 (PGND)到 PFC 上的 J1-2 (RVCC 中性点)的跳线可以实现我想要的效果。  这是否正确、或者 RVCC 中性点在 PFC 的 J1-2上保持开路是否有原因?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器25640evm-020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    UCC28064EVM 上的 VCC 为直流偏置、因此没有中性点连接。  我想您的意思是说 、您认为需要一个额外的跳线来连接  两个 EVM 的接地基准。 您不需要额外连接 、因为当 PFC EVM 输出连接以代替 LLC EVM 上的直流输入时、会在 J2上提供 PGND 连接。

    射线