This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:是否可以将电池电量低于100%?

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243790/bq24032a-can-i-charge-the-battery-less-than-100

器件型号:BQ24032A
主题中讨论的其他器件: BQ25180

尊敬的 TI 专家:

我的客户有关于 BQ24032A 的问题。

1. BQ24032A 是否可以给电池充电低于100%、比如80%、并终止充电状态?

2.数据表指出,充电完成后,如果电压低于4.1V,电池可以重新充电(4.2V )。

我可以将再充电阈值(4.1V)更改为3.9吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    BQ24032A 没有可配置的这两个参数。 我建议查看 BQ25180。 它具有一定的可配置性、例如较低的电池稳压电压和再充电阈值(100mV 或200mV)的选择。

    此致、

    Anthony Pham。