This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:WDI 引脚的最大时钟频率

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS35-Q1, TPS3435, TPS3851, TPS3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243551/tps3431-the-maximum-clock-frequency-of-wdi-pin

器件型号:TPS3431
主题中讨论的其他器件:TPS35-Q1TPS3435TPS3851

大家好、

您能否确认 WDI 引脚是否可以支持16MHz?

是否有任何器件的 WDI 引脚可以支持16MHz? 您认为以下器件可以支持吗?

TPS35-Q1

TPS3435

TPS3851

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    感谢您的提问!

    16MHz 信号的速度相当快、我们的器件通常具有 ms 范围的窗口、而不是 ns 范围。 TPS3431的最小 WDI 脉冲持续时间为50ns、但最小看门狗超时太长。

    您能为我们提供更多有关您所接触的特定应用和终端设备的信息、以便为您提供最好的帮助吗?

    此致、

    安德鲁·李