This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS 看门狗计时器

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243765/tps3850-q1-tps-watch-dog-timer

器件型号:TPS3850-Q1

上图是  TPS3850-Q1的工作特性:

我对数据表中的 VIL 和 VIH 有点困惑。 其 给出值为0.25、VIH 为0.8、MCU 的 VOL 为0.45、这将影响我们的设计。 这些数字是否正确,还是 VDD 和  VDD?

 数据表中也未提供 VOH 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sobin、您好!  

    我认为0.25/0.8 VOH 电压是正确的。 在这些情况下、我建议放置一个外部 FET 来将引脚驱动为低电平或高电平。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹