This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561剩余电量上升缓慢的原因

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242854/bq27z561-bq27z561-the-reason-for-the-slow-rise-of-remaining-capacity

器件型号:BQ27Z561

您好

有一个项目使用两节电池以相同的环境条件并联连接、两节电池都使用 BQ27Z561。

电池 A 的容量为1210mA、电池 B 的容量为2750mA 十六进制 系统会记录测试数据、因为两个电池并联连接。 当系统停止充电时、两个电池之间将有一个小电流相互充电。

问题:
1.充电终止时、电流基本为0mA、但电池 B 的剩余电量一直在增加、约为120mA。
2、相互充电后电池 A 的剩余容量保持不变,
问题是什么? 为何两个电池在同一环境下出现不一致的现象?
有关详细的日志、请参阅附件。 记录周期大约为每1.5秒一次。 

 e2e.ti.com/.../AI_455135755C504551_UI-80_25000CFF475761880E54_UI-84_2500EE95989870656E632800_2_2900_.xls
请提供一些建议。

谢谢
星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    每隔几秒就会有很小的充电电流、从而导致 SOC 增加、如上图最后一列所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Shirish

    120mA 增加了剩余容量,但在增加到120mA 的容量的这段时间内,只有大约5mA 的小电流。 根据库仑计算算法、它无法达到120mA 十六进制

    请帮助 检查它、

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是平滑处理的赝像。 请禁用平滑处理并检查是否仍然发生这种情况。