This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:如果已连接电池、则无法将 BQ76940EVM 连接到计算机

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243569/bq76940evm-bq76940evm-can-not-be-connected-to-the-computer-if-the-battery-is-connected

器件型号:BQ76940EVM
我想使用14节串联电池组连接到 BQ76940EVM、如何切换开关。 

按照我当前的方法唤醒电路后、系统将检测到错误并关闭。 

你有什么建议吗?

此致、
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    您如何将电池连接到 EVM? 您是否遵循 bq76930和 bq76940评估模块?  2.2节"快速入门 "提供了 用于实现基本 AFE 操作的 EVM 连接图片。

    确保遵循用户指南并仔细阅读所需的硬件和跳线。

    此致、
    何塞·库索