This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:温度测量范围

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243334/bq76942-temperature-measurement-range

器件型号:BQ76942

您好!

我们想知道可以使用 bq769xx 器件测量什么温度范围。

它是否支持测量从-20oC 到+125oC 的温度?

对于典型10K/100K NTC、在这些极值下的预期误差是多少?

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    这些器件可测量宽范围的温度。 值得注意的是、如果您希望使用温度保护、大多数温度保护寄存器都可在-40°C 至120°C 的温度范围内进行配置。  如果禁用了温度保护、则不会受到这些最小/最大值的限制。 在更极端的温度下、18k/180k NTC 中的精度误差可能为+/- 15mV。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可从"基本参数"部分中提供的 TS1和 TS2温度寄存器中读取的温度范围是多少?  

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    这是一个有点棘手的问题、因为器件测量热敏电阻的电压、然后使用该电压计算参数。 此器件使用高阶多项式来计算温度、该多项式依赖于热敏电阻系数、增益和用户选择的偏移。 对于该范围、在使用过程中始终未达到最大值。 如果需要的话、此器件可轻松输出+/-300C 的测量值。 您希望读取多高的温度?

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    我们希望能够读取高达约125-130oC 的温度。  看一下保护特性、它们似乎设置为120oC、因此只是想确认我们可以读出上面的值。

    非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    那么您绝对可以读取这么高的温度。 如果启用了保护功能、保护功能最多将在120C 时触发、但它仍然可以测量到高于120C 的温度、包括130C 的温度。 希望这对您有所帮助!

    此致!

    A·内德尔费尔德