This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3870-Q1:TPS3808E-Q1与 TPS3870-Q1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3870-Q1, TPS3808E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243649/tps3870-q1-tps3808e-q1-vs-tps3870-q1

器件型号:TPS3870-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3808E-Q1、TPS3808

尊敬的 TI:

我想知道 TPS3808E-Q1与 TPS3870-Q1不同。

谢谢你。

此致、

全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:


    TPS3808E-Q1具有非常低的静态电流、通常为0.6μA。 它具有通常为1%的高阈值精度和针对0.9V 至5V 标准电压轨的固定阈值电压、并且提供低至0.405V 的可调电压。
    TPS3870-Q1具有低静态电流7 µA (最大值)。 它具有1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V 3.3V、5V 的固定阈值电平。

    这两种器件都具有 CT 引脚、可提供出厂编程和用户可编程的复位延迟计时选项。 TPS3808E-Q1的复位延迟时间可以通过断开 CT 引脚来设置为20ms、通过使用电阻器将 CT 引脚连接到 VDD 来设置为300ms、或者通过将 CT 引脚连接到外部电容器、用户可以在1.25ms 和10s 之间调整该时间。 对于 TPS3870-Q1、电容器时间(CT)引脚用于在每个器件的两个可用复位延时时间之间进行选择、还用于通过连接电容器来调整复位延时时间。

    根据设计要求、请在数据表上查找更多信息。  

    对于 TPS3870: https://www.ti.com/product/TPS3870-Q1

    对于 TPS3808: https://www.ti.com/product/TPS3808E-Q1

    此致、

    A·西拉