This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:查询

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, PMP22557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243806/ucc28730-q1-query

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730PMP22557

 根据 TI 设计手册( 下面提供的设计说明链接)、我们正在将 UCC28730QDRQ1电源转换器评估为非隔离式降压转换器。  在考虑这个应用时、我们需要 几个方面的信息。

  1. 降压转换器的瞬态响应
  2. 在启动期间、降压转换器通过 HV 引脚为 VDD 供电需要多长时间?
  3. 此转换器的最大工作频率是多少?
  4. 如果所用功率 MOSFET 具有高输入电容、从而导致高栅极平均电流(所需的栅极电流大于启动期间 HV 引脚的最大拉电流能力)、会发生什么情况?
  5.   此应用中转换器的电源抑制比
  6. 此设计的详细计算方法

 

https://www.ti.com/tool/PMP22557

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad,

    感谢您对 UCC28730的查询。

    1.测试报告第3.4节中详细介绍了瞬态响应。 该响应是欠阻尼的、可以在下面的报告中看到对于50%负载阶跃的响应。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidt195/tidt195.pdf?ts = 1688143842891

    2. 一个内部高电压启动开关,通过 HV 引脚连接到大容量电容电压(VBULK),为 VDD 电容充电。 此启动开关的工作原理类似于电流源、通常提供250 µA (最大500uA)来为 VDD 电容器充电。 当 VVDD 达到21V UVLO 开启阈值时、控制器启用、转换器开始切换、启动开关关闭。  达到输出调节的时间包括 VDD 电容器充电至 VVDD (on)的时间和输出电容器充电的时间。 另请参阅数据表的8.2.2.6部分

    3. 83khz

    4.降压转换器在 DCM 模式下运行、不需要较大的驱动电流。 功率级别仅为4.8W、通常不需要高功率 MOSFET 即可实现该目的。 因此、相关的电容也较小。 因此、这不是需要担心的原因。

    5.我们在测试报告中没有此信息。 如果 PDS 团队有任何信息要分享、请联系他们。

    6.请查看以下计算结果:

     

    设计公式

    PMP22557

    输入电压(最小值)

     

    50

    输入电压(最大值)

     

    150

    输出电压

     

    12

    输出电流

     

    0.4

    检测电阻

    RCS = NPS x VCCR/(2 x IOCC)
    NPS = 1
    选择接近最大值90%的值

    0.33 Ω

     

    0.358875

    Ipp (最大值)

    Vcst (最大值)/RCS

    2.242

    电感

    LP =(2 x (Vocv + Vf +Vcbc) x IOCC)/(IPP_max x IPP_max x Fsw)
    根据测试结果、fsw 大约为42khz

    47 μ H

     

    4.7452E-05

    欠压电压(运行电压)

    RS1 =电压(启动)/225uA;电压启动= 40V (R1+R8+R9)

    180k Ω

     

    17777778

    恒压调节目标

    RS2 = R1 x Vvsr/(Vocv + Vf)–Vvsr

    73.2k Ω

     

    71.63120567

    RLC

    RLC = KLC x RS1 x RCS x td / LP

     

     

    2014.228723

    2千欧

    此致、

    哈里什