This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:开关稳压器不断在 VIN 网络处燃烧

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241239/lmr51430-switch-regulator-keeps-burning-out-at-vin-net

器件型号:LMR51430

您好!

我的开关稳压器在 VIN 网络中一直在燃烧、我试图理解其中的原因。

输入低于24V、我要尝试实现3V 的输出。

我遵循了产品说明书、但不明白我缺少什么。 以下是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输入电源上可能存在某种类型的电压瞬变。

    尝试在器件损坏时捕获输入电压。

    您可能需要更多的输入电容来抑制任何过压

    尖峰数量。

    设备是否在启动过程中或在其他测试过程中损坏?

    您能否提供 PCB 布局的图像?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.一般而言、元件应放置在更靠近 IC 的位置。

    2、顶层应采用地平面泛洪层,底层也应采用地平面泛洪层。

    3. Cinx、C4、C5、C6应尽可能靠近器件。

    4.请注意、数据表建议输入电容值为4.7uF。

    5. Cboot 应靠近器件并使用短而宽的布线连接。

    6.反馈元件应直接连接到输出电容器。

    7.通常、输出需要一些陶瓷输出电容、具体取决于

     铝输出电容器的 ESR 上。

    8.通常您需要遵循数据表中的 PCB 布局示例

    相位噪声。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Frank。 这会怎么样? 我根据数据表添加了2个4.7uF 和1个0.1uF 的输入电容器(第9.2.2.6节)。

    我的输入是24V、因此我对每个4.7uF 使用了50V。

    我试图将这些部件尽可能靠近、同时仍为我留出空间来焊接 IC。

    在 IC 下方添加了额外的接地平面和更多过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确定

    我认为您还需要检查输入电压

    进行过冲。

    这可能是由从输入电源到稳压器的长引线引起的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    谢谢