您好!
我的开关稳压器在 VIN 网络中一直在燃烧、我试图理解其中的原因。
输入低于24V、我要尝试实现3V 的输出。
我遵循了产品说明书、但不明白我缺少什么。 以下是我的原理图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的开关稳压器在 VIN 网络中一直在燃烧、我试图理解其中的原因。
输入低于24V、我要尝试实现3V 的输出。
我遵循了产品说明书、但不明白我缺少什么。 以下是我的原理图。

你好
1.一般而言、元件应放置在更靠近 IC 的位置。
2、顶层应采用地平面泛洪层,底层也应采用地平面泛洪层。
3. Cinx、C4、C5、C6应尽可能靠近器件。
4.请注意、数据表建议输入电容值为4.7uF。
5. Cboot 应靠近器件并使用短而宽的布线连接。
6.反馈元件应直接连接到输出电容器。
7.通常、输出需要一些陶瓷输出电容、具体取决于
铝输出电容器的 ESR 上。
8.通常您需要遵循数据表中的 PCB 布局示例
相位噪声。
谢谢