This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:将输出轨达到最大值

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227836/lmr36006-output-rails-to-max-value

器件型号:LMR36006

我一直在尝试在简单的电路中使用 LMR36006将输入从12V 降低到~6V 以用于低功耗离子阱驱动器应用。 尽管我尽了最大努力、但输出看起来不会自行调节、并且始终上升至接近输入电压或~11.8V。 我没有可能的解释、希望有人可以帮助我。 下面列出了我已经进行的尝试。

  • 在这种情况下、我的电路产生的 FB 电压为~1.97V、在理论上应该会向 LMR36006发送信号以停止开关并使输出稳定。 最初我担心 IC FB 引脚焊不正确、但我不再认为这是正确的(直接探测 IC、没有下面的焊盘显示1.97V)
  • 添加一个虚拟负载电阻器以将输出负载电流增加到低于低待机电流水平、超过输出下降一位(可能是由于欧姆损耗)后没有明显的影响
  • 输出和输入未欧姆短路、IC 运行正常、但只是从不响应任何信号而不增加输出电压。 就我所知、开关行为看起来只是标称值。
  • 将 IC 替换为备件没有明显的影响。

任何想法都是受欢迎的-这可能是简单的东西,但到目前为止,这让我无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您所处的运行条件是什么? (负载电流)?  

    看到原理图看起来很好。 从您所述的情况来看、该器件似乎正在进入压降模式、这很奇怪、因为反馈电阻器似乎是合适的。

    能否 提供稳态 EN、VCC、BOOT-SW 和 FB 的波形?

    您是否也能在启动期间提供 VIN、VOUT、VCC 的波形?  

    最后、您能否提供布局?  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Richard -在过去的3周里其他任务占据了优先地位。

    输出端的负载电流在~0 --> 50 mA 范围内变化-系统功耗低。

    这些测量没有理想的接地参考、因此请借口存在过多的噪声。

    稳态 EN (连接至 VIN):

    稳态 VCC:

    稳态 BOOT-SW:

    稳态 FB:

    稳态 Vout:

    启动 VIN:

    启动 VOUT:

    启动 VCC:

    布局(准3D 视图):

    布局(2D 视图):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    很抱歉我不在办公室时响应出现延迟。 根据我的理解、IC 确实认为它处于压降行为中。 它可能与布局有关吗? 在2D 视图中似乎存在违规。 本月、我新增了一名负责 E2E 论坛的工程师、以帮助解决这个问题。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard -在环境方面、如果没有阻焊层的区域之间的间距小于10mil、2D 视图布局违反只是一种标准违例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确保您有一个连接输入电容器和 IC 接地的接地平面。

    此外、请确保两个 VIN 引脚连接在一起。

    您可能需要再次检查 FB 分压器已填充了正确的电阻值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    实际上有几个接地层将输入电容器回路连接到 IC GND、而且都是在几层上。

    FB 分压器的输出为12V、其产生~2.1V 电压的情况已确认、这将在名义上触发 LMR36006、从而让输出电压降至其目标值。

    外观上、两个 Vin 引脚已正确焊接、它们在设计中连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在原理图或布局中看不到任何错误。

    您可能需要在输入端尝试不同的压摆率、可以更快或更慢、以查看这是否产生任何效果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我注意到您的电感器相当大、电阻相当大。

    对于该设计、您将使用10uH 范围内的电感、且电阻要低得多。

    您可能需要尝试另一个电感器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我可以尝试调整电感器、但您是否知道过大的电感器会导致 LMR36006无法正常调节的原因? 我看不到任何这样的理由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它可能是较大的电阻。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说仍然没有道理(大串联电阻为什么会产生问题? 如果有任何事情只会消耗更多功率、但您仍希望稳压器有效调节电感器输出端的电压)、但无论如何、尝试将电感器替换为1uH 替换电感器(95m Ω 直流电阻、DFE201210U-1ROM=P2)不会改变结果。 反馈电压的读数仍为~1.95V、输出仍然有效地为12V、尽管现在的纹波比以往更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们能否看到输出电压波形的更好图像。

    您尝试使用的设备可能因操作不当或 ESD 损坏。

    您可能需要尝试获取此器件的 EVM、并确保它与您的输入一起工作。

    然后加载并将元件放置在 EVM 上、以查看 EVM 上是否出现问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    谢谢