This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24115:我可以将3V3电源连接到 VTSB 引脚吗?

Guru**** 2517360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243457/bq24115-can-i-connect-a-3v3-supply-to-the-vtsb-pin

器件型号:bq24115

我希望使用 BQ24115电池充电器 IC、为定制的5节镍氢电池组充电。  

我有一个板载微控制器、打算用它 通过 dT/dt 来处理充满电检测。  因此、我想将热敏电阻与微控制器和 BQ24115的热敏电阻共享、这样 BQ24115就可以作为冗余系统、 确保电池充电在规定的温度范围内。  

为了确保准确性、最好是微控制器和 BQ24115使用相同的3.3V 基准。 由于温度范围比较器是从 VTSB 电源内部馈送的、因此我希望将3.3V 馈送到 VTSB 引脚、以便基准是相同的。  

根据数据表可知、VTSB 引脚上允许的最大电压为3.6V、因此应该可以使用3.3V 电压。 据我所知、只有 BQ24115中的热敏电阻比较器使用 VTSB 电源轨。  

有人能确认是否存在任何其他问题或为什么我不应该这样做?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VTSB 是稳压输出。 我不会从外部驱动该引脚。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔