This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304A:电压不匹配,出现引导问题

Guru**** 2501675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304A, TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235723/tps40304a-voltage-not-matched-and-have-boot-problem

器件型号:TPS40304A
主题中讨论的其他器件: TPS40304

TPS40304A 器件有两个问题。

1.输出电压与配置值不同。
  预期电压为3.3V、但有效电压为2.4V。
  尽管它是不校正电压、但在斜升后、Iout 可以超过15A 的电流。

2.如果我在斜升前将 ILOAD 设置为任何电流,设备将无法正常启动。 (无输出电压)

这是我的 配置。

输入电压:+12V 直流
器件:TPS40304A (非 TPS40304)

 我应该如何检查 这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    2. 如果我在斜升之前将 ILOAD 设置为任何电流、则器件不会正确启动。 (无输出电压)

    从 SS 到 GND 的1nF 电容器正在对60μs 软启动时间进行编程、此时电容680μF 为3.3V、为输出电容器充电所需的电流几乎为38A、在输出端存在任何负载的情况下、您很可能会触发 OCP 并强制关断。

    我建议将 CSS 电容器的值增加到10到47nF 之间、以实现更可控的软启动。

      预计电压为3.3V,但有效电压为2.4V。

    电阻分压器似乎是针对输出电压= 3.24V  (Vref / Rbias) x (Rfb + Rbias)设置的

    电压较低可能是稳定性问题导致的。  虽然在使用列出的2个具有200mΩ ESR 的330μF 电容器时输出显示为稳定、但如果使用具有较低 ESR 的电容器、则环路不稳定。  仔细检查输出电容器 ESR 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Peter。

    47nF CSS 解决了我的启动问题。

    我将使用低 ESR 电容器测试输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除了高 ESR 电容器并  按如下所示重新配置补偿滤波器。

    但未正确启动。 (无输出电压)

    这是预期结果吗? 然后、我将使用低 ESR 330uF 电容器测试 AGIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    输出电容的20.2μF (2x 10μF + 2x 100nF)可能不足以满足设计的输出电容。

    您使用什么工具计算补偿设计?

    您最新的原理图中的 MOSFET 与之前的原理图中所用的 MOSFET 不同。  您是否在进行其他设计更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计仅用于 ESR 测试、而不是实际设计。

    我使用 WebBench 生成基本元件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    您是否正在使用 TPS40304EVM 并调整用于测试的组件、还是您自己的硬件设计和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是我自己的硬件和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我自己的硬件和布局。

    我懂了。  请告诉我您使用较低 ESR 电容器的实验结果是什么。

    如果问题仍然存在、请使用示波器来测量每分段2或5μs 的开关波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经移除了一个330uF 电容器。

     Vout 上的总电容器为一个330uF 铝电容器和两个10uF 陶瓷电容器。

    并将330uF 电容器更改为 HHXF250ARA331MA0G (ESR:16mΩ)。

    但输出电压仍约为2.0V、而不是3.3V。

    导致此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我没有看到输出电压不应是3.3V 的任何原因。

    您能提供:

    1μs /div 和20μs /div 处的 VOUT 和 SW 振荡器图像

    以下引脚的电压测量(电压表):VIN、VOUT、SW、FB 和 COMP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.应用+12V 拉电流电源。

    2.捕获的开关 节点

    3.EN/SS 线路上的电容器:一个100nF  陶瓷电容器

    VOUT 上的电容器:一个330uF (ESR 16m Ω)、两个10uF 陶瓷电容器。  

    5. III 类补偿计算工具的配置文件(修订版 E)

     e2e.ti.com/.../TPS40304A_5F00_3.3V.xlsm

    我认为 Vout 问题是由占空比引起的。

    此配置也不起作用。

    e2e.ti.com/.../TPS40304A_5F00_3.3V_5F00_2.xlsm.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您的波形都显示 Vout = 0V、我相信我们会看到初始启动、或者可能出现故障重新启动。  我们能以10ms/div 的间隔查看 VOUT 和 SS 吗?  

    您是否还可以对 TPS40304A IC 引脚处的 VIN 和在 100ns/div 高侧 FET 上升沿触发的高侧 FET 漏极处的 VIN 进行振荡测量?

    TPS40304A 具有高侧电流限制检测功能、在高侧 MOSFET 开关期间、如果高侧 FET 的漏极电压降至 VIN 引脚电压以下、则会触发高侧电流限制检测功能。  当进行检测时、高侧 FET 导通时间将终止、以保护 MOSFET 免受损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 VOUT 和 SW 信号的捕获。

    我将 EN/SS 电容器更改为100nF。

       

    高侧 FET 的 VIN 和漏极连接到同一源极、无需任何串行元件(例如磁珠)。

    因此、 VIN 不应降至漏极电平以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    高侧 FET 的 VIN 和漏极连接到同一源极、无需任何串行元件(例如磁珠)。

    因此、 VIN 不应降至漏极电平以下。

    [/报价]

    我知道没有串行元件、但即使没有串行元件、PCB 布线的寄生电感也会在高侧 FET 开关期间导致 VIN 布线上出现显著的压降。  这可能会导致 MOSFET 漏极处的 VIN 显著低于 TPS40304A 的 VIN、从而可以触发高侧电流检测和终止导通时间脉冲。  如果您可以提供、可以提供在 TPS40304A 引脚上测量的 VIN 振荡示波器图像、该图像以100ns /分段的速率测量高侧 FET 的漏极或高侧 FET 的开关节点(如果您有3个可用通道、则可以提供两者)、 它将帮助确定这是否是问题所在。

    为了提高测量的分辨率、请对通道和直流失调电压使用相同的0V 参考点、以便以尽可能高的分辨率显示 VIN 和正 SW/漏极值。  请勿使用交流耦合。

    您还可以测量 TPS40304A 的 COMP 和 FB 引脚的电压吗?  (请勿在 COMP 引脚上放置示波器探头、因为这样会对误差放大器补偿和性能产生负面影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1 (黄色):VIN

    CH2 (青色):高侧 FET 的漏极

    CH3 (粉色): 高侧 FET 的栅极

    (1)上电

    (2)运转开关

    有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他 测量。

    CH1 (黄色):高侧 FET 的栅极

    通道2 (青色):COMP

    通道3 (粉色):FB

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这些栅极驱动波形看起来极慢、高侧 FET 栅极在300ns 时从1.5V 充电至略低于5V。  TPS40304A Ω 6.5V 稳压器和1.5k Ω 上拉驱动器。  为栅极电压充电所需的时间不应超过300ns。  输出电压受到限制的原因是、高侧短路保护将导通时间限制为300ns、因为 MOSFET 未完全导通。

    您是否有与自举电容器或高侧 FET 栅极串联的电阻器?

    您所使用的 MOSFET 的实际器件型号是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. BOOT 电阻在高侧 FET 栅极上经过了2.2欧姆至68欧姆但0欧姆的测试。

      FDMS3600S 用于 MOSFET。

    2.高侧 FET 栅极(黄色)和 SW 节点(青色)。

      VDD = 5V、VIN=12V、HGATE = 1欧姆、BOOT 上的电阻= 1欧姆

      

    3.低侧 FET 栅极(青色)和 SW 节点(黄色)。

      VDD = 5V、VIN=12V、 LGATE = 0 Ω、BOOT 上的电阻= 1 Ω

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的更新、我想我们已经确定了这个问题。  TPS40304不支持 VDD = 5V 和 VIN = 12V 的配置。  VDD 应直接连接到 VIN。  VIN 和 VDD 之间的电压差会导致高侧电流限值跳闸并在达到最小高侧 SCP 脉冲宽度之后终止高侧导通时间。

    尝试将 VDD 连接到高侧 FET 的输入电容器处的 VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始配置与您提到的相同。

    该线程的问题是从那一点开始的。

    我已更改 此配置以确保 VDD 不超过 VIN 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)请提供您当前使用的实际原理图、包括所有组件。

    2) 2)请提供以下波形:

    波形1:

    TPS40304A 引脚上的 SW (直流耦合、2V/div、从屏幕底部向上+1间隔的接地)

    TPS40304A 引脚 上的 VDD (直流耦合、2V/div、从屏幕底部向上+1间隔的接地)

    高侧 FET 的漏极 (直流耦合、2V/div、从屏幕底部+1间隔的接地)

    如果示波器允许在1V/div 条件下存在-6V 的偏移、请将所有波形更新为-6V 偏移和1V/分频)

    波形2:

    重复波形1、将电源电压从12V 降低到较低的电压(介于5V 和8V 之间)

    占空比/SW 高电平时间是随 Vin 降低而增加还是保持不变?

    输出电压是变化还是保持不变?

    波形3

    在向 VOUT 施加10A 负载电流时重复波形1

    3) 3)请使用电压表提供相对于 PCB 上同一接地点的以下测量值

    VDD、SW、BP、FB、COMP、 接地时应尽可能靠近 IC。

    3) 3)您组装了多少块电路板?  是否所有电路板都显示相同的行为?

    4) 4)此 TPS40304A 从何处购买?  您能否提供器件顶部图片以及卷带或运输包装中的标签?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.实际原理图

    2.波形1

       

    3.波形2 (6.1V VDD)

       

    4.电压电平

      (1) VDD:11.97V

      (2) SW:2.41V ~ 2.48V

      (3) 6.492V

      (4) FB:0.425V

      (5) COMP:1.008V

      (6) GND:0.0000V ~ 0.0001V  

    5. 两块板已组装且具有相同的行为。

    6. 从 mouser.com 购买,芯片组的标记是,

      304A

      25J

      P7FJ

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    VDD = 6.1V 时的开关节点波形看起来像是在150-300kHz 下的50ns 脉冲(脉冲跳跃)  

    这些是否在启动期间进行、或者当 VIN = 6.1V 时、转换器是否产生非常小的电压?

    FB 显然不应调节至0.425V、我也看不到您的电路中会阻止它调节至预期的0.591V、也看不到会导致它在 VDD = 6.1V 时跳过50ns 脉冲的任何内容  

    我将检查该器件代码、但根据 TI 客户退货政策、对于从经销商处购买的器件、您需要联系经销商。  https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.1V VDD 由直流电源供电。

    波形是 在转换器产生时间获取的。

    VOUT 电压在10A 负载和无负载之间是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    但是、当 VDD = 6.1V 时、输出电压是多少?  该波形显示了低于300kHz 时大约50ns 的脉冲、这将产生仅100mV 的输出电压。  VDD = 6.1V 100mV 时的输出电压是还是 VDD = 12V 时仍然是2.4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我昨天没有看到这件事,很抱歉,但我相信我发现了问题。  使用来自 VIN 的电阻分压器驱动 EN/SS 引脚、 即在 VIN = 12V (以及 VIN = 6.1V 时为0.6V)时将 EN/SS 电 压限制为1.2V (而在 VIN = 6.1V 时为0.6V)。该分压器防止软启动电压充分上升、以允许内部基准控制从软启动输入到误差信号放大器的 FB 稳压。

    TPS4030xy 系列器件用于通过开漏源驱动 EN/SS 引脚、使用内部 EN/SS 电流源对外部 SS/EN 电容器进行充电和放电。  EN/SS 需要至少上升至1.4V (带余量的1.8V)、以确保0.591V 基准控制误差放大器和调节。  EN/SS 引脚可能需要高达2.0V 的电压以确保启用欠压保护(UPV)。

    要确认这是问题的根源:

    1) 1)将 R15从10k 增大到20k  

    2) 2)将 R14从100k 减小到51k