This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:电感器举报、然后输出降至0

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243639/lm5117-inductor-whistling-and-then-output-reduces-to-0

器件型号:LM5117

大家好、我正在使用 LM5117输出25W 的恒定功率。

是否使用电子负载模拟恒定电阻器负载。 一段时间后、我会听到电感器(电感器口哨)发出一些噪声、输出逐渐降至0V 和0A。 BUCK IC 需要关闭或经过一段时间(例如30秒)、以便可以再次正常运行。

如果我使用纯阻性负载、电感器不会产生任何噪声。 但同样、 输出会逐渐降至0V。 奇怪的是、Vcm = 0.33V。 我将使用 DAC 提供反馈控制。 电压小于0.8V、这意味着它可以增大输出电压。  

降压 IC 好像关闭了?  原因是什么? 如何解决该问题?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    我认为此转换器设计在热方面无法处理最大输出电流。 它会因温度过高而关断。 如果您有、请获取 IR 映像。  

    除了这个问题、我认为您的电负载在 CR 模式下无法正常工作、并会导致可闻噪声的振荡。 这种振荡通常会使组件温度升高到正常水平以上。  

    - EL