This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用外部 MOSFET、具有轻负载效率的降压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168, LM5161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243273/buck-with-light-load-efficiency-that-uses-external-mosfet

主题中讨论的其他器件:LM5161、LM5168

您好、TI!

我们的输入电压为35-100V、我们需要在3.3V 5 -10mA 负载下实现高效率。 我们不会使用比某些30mA 更多的负载。

如果我使用滤波器"外部开关"、Webench 找不到任何内容。

您能否推荐适合此用途的产品?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    看一下 LM5161和 LM5168。

    虽然不能说它们能满足您的效率规格、但它们是为数不多的可提供100V 工作电压的器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    这些控制器没有轻负载高效率功能。 在高输入电压和10mA 负载下、输出电压降至20%以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果上述稳压器不符合您的要求、您需要访问 TI 网页并  

    搜索合适的器件。

    谢谢