This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:需要使用这些器件来对 LG MJ1 (化学 ID = 2059)进行细胞筛选

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27Z561, BQ27427, BQ21080, BQ27426, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242070/bq27427-need-to-use-these-devices-for-cell-screening-of-lg-mj1-chem-id-2059

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQ21080BQ27426、GPCCHEM、 BQ27Z746、BQ27Z561

我们有这些器件和 EVM 板、我们想使用这些器件对数百节 LG MJ1电池进行筛选(充电放电循环、库仑计数、容量与 OCV 表征) (化合物 ID = 2059) ,但此设备只有三个预编程的 chem_id (1,202,31431423230),与目标电池2059不匹配。 该设置包括  针对每个电池的监测计 BQ27427 +充电器 bq21080 + MSP430F45969、因此在继续进行布局之前、我们希望确认所选器件是否适合该应用、对于这些应用、我们不确定 BQ27427是否可以用于该应用。 如果是、如何将数据覆盖到 cem_id 2059的 bq27427。 或者是否有任何替代产品来满足要求。

我们只关注精确的容量测量 以及在不同温度下进行 c/10充电和 c/2放电循环。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    您可以使用 GPCCHEM 工具来查看电池化学成分是否与 bq27426匹配。 如果需要、则可以配置和使用它。

    否则您将需要基于闪存的电量监测计、例如 bq27z746

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预编程化学 ID 不匹配2059的特性。 在此器件上是否有任何使用负载化学 ID 2059的方法? 实际上在 BS Studio 中,我可以将2059的化学 ID 下载到设备中。 我还可以在下载到器件后回读化学 ID、它显示2059 (回读值)。 但不确定它是否已经为器件配置了2059配置。 BCZ 根据数据表、它只有三个已预先编程的 chem ID、用户可以从这三个 ID 中选择一个、但是 bsstudio 为什么能够下载2059或任何其他 chem ID。 它的软件有问题吗? 我无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    不建议对 ROM 电量监测计执行此类操作、您应该使用 Shirish 提到的基于闪存的电量监测计、BQ27Z561或 BQ27Z746、这些是我们提供的基于闪存的最新电量监测计。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复刚刚最后一个问题

    对于 BQ27Z746、我们是否需要运行学习循环、或者可以使用匹配的化学 ID 配置器件。 如果我们使用一个电池运行学习周期、然后使用同一批次中的不同电池(相同的电池模型和 相同的生产批次)、是否需要重新学习。  

    以及合适的充电器件器件型号、最大充电电流500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    我认为这是一个重复的帖子(或非常类似的问题)

    (+)适用于电池测试的器件(包括充电/放电周期和容量测量)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    怀亚特·凯勒