This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:两个电池并联问题

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243081/bq27z561-r1-two-battery-in-parallel-issue

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561

大家好、

我的客户在折叠式智能手机中并行使用了两块电池、每个电池内有一个 BQ27Z561-R1、电池 A 是1210mA、电池 B 是2750mA 内六角电池 充电电流为~9A。 停止充电时、智能手机处于待机模式并消耗 几 mA 的电流、电池 A 用~μ A 的140mA 电流为电池 B 充电。  25分钟后、两个电池平衡、意味着没有充电电流、电池 A 的剩余容量 I 81%、电池 B 的剩余容量76%。50分钟后、电池 A 的剩余容量为81%、电池 B 的剩余容量为80%、  这意味着电池 A 的剩余容量与以前相同、 而电池 B 的剩余容量增加4%!  请查看随附的系统日志以了解详细信息(每1.5秒读取一次 BQ27Z561)、 您能否帮助解释为什么电池 B 的剩余容量增加4%以及如何解决此问题?

e2e.ti.com/.../7367.bq27z561-log.xls