This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转 GPIO2:如何从 USB 适配器服务器读取电压

Guru**** 2392615 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241289/usb-to-gpio2-how-to-read-the-voltages-from-usb-adapter-server

器件型号:USB 转 GPIO2
主题中讨论的其他器件: INA226TPS544B25

您好!

如果 USB 适配器本地连接到 PC1,我有电压读取命令可以正常工作。

现在、我将适配器连接到 PC2、并使用"USB 适配器服务器"创建一个服务器。  

在 PC1中,我在"USB Adapter Mode Selector (USB 适配器模式选择器)"中将连接模式设置为"remote (远程)"。 现在、如果我打开 Fusion Digital Power 设计器、可以看到所有的电源轨。 因此远程服务器工作正常。

现在的 问题是,读取电压的命令 在 PC1上无效。 它抱怨"在您的 PC 上找不到 USB 适配器"并退出。  

这是我正在使用的命令:  "FusionParamReader --address 20 --rail 1 read_VOUT --cols DecodedNumeric"

如果连接是通过远程服务器进行的,是否还需要添加其他内容? 在我在线找到的文档中找不到太多详细信息。 是否有如何使用远程服务器命令的示例? 任何其他文档也会有所帮助。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    您使用的是哪个器件? 请提供器件 P/N、我会将 此 帖子分配至正确的产品系列以回答您的问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:  

    器件的型号显示为  USB 转 GPIO2。  

    下面是该器件的链接:
    www.ti.com/.../USB-TO-GPIO2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ganesh、

    USB 转 GPIO2连接到了哪个器件?  UCD9090-Q1? 如果是、我会分配 UCD9090-Q1 产品系列来检查您的问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有连接到 TPS544B25的 INA226功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线程好像分配给了负责 INA226的团队、但这似乎是 与 USB 转 GPIO2器件连接时出现的问题。 我将此线程转发给涵盖 USB 转 GPIO2器件的团队、但由于您的 PC 找不到适配器、我的第一个猜测是这是驱动程序问题。

    此致、

    米奇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitch、我看到在远程 PC 上该器件使用的是 TI 设计融合 GUI、只是无法在终端中运行命令来在远程 PC 上执行电压读取/写入(需要在本地运行、所以命令是正确的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我相信您可以通过一种方式来使用适配器。 但明天我会让我们的 Fusion GUI 专家来评论。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    FusionParamReader 不支持"远程适配器模式"。 远程连接 PC2,而不是在 PC1上使用 FusionParamReader,而是使用 PC2上的 FusionParamReader。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)