This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:关于符合 AEC-Q100标准的测试

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243418/tps65131-q1-about-aec-q100-qualified-test

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65150-Q1

您好!

客户询问 TPS65131-Q1和 TPS65150-Q1器件是否通过了以下 AEC-Q100认证测试项目? 还是仅通过了一些测试项目?

两个器件的 D/S 均显示"符合 AEC-Q100标准"是根据 TI 的内部测试结果确定的? 还是由外部公司进行验证?

标准

详细信息

AEC-Q100标准

基于故障机制的集成电路应力测试认证(基础文档)

AEC-Q100-001

键合抗剪测试

AEC-Q100-002

人体放电模型(HBM)静电放电测试

AEC-Q100-003

机器模型(mm)静电放电测试

AEC-Q100-004

IC 闩锁测试

AEC-Q100-005

非易失性存储器编程/擦除耐久性、数据保持和运行寿命测试

AEC-Q100-006

热电效应引起的寄生栅极泄漏电流测试。

AEC-Q100-007

故障仿真和测试分级

AEC-Q100-008

生命周期故障率(ELFR

AEC-Q100-009

配电评估

AEC-Q100-010

焊球剪切测试

AEC-Q100-011

组件充电模式(CDM)静电放电测试

AEC-Q100-012

12V 系统智能电源器件的短路可靠性特征


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    请允许我花点时间检查这些项目、并在稍后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    如果 TI 数据表中列出的器件符合 AEC-Q100标准、则表示该器件已通过所有标准测试项。

    Br

    帕特里克