This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181AEVM-259:TPS61181A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181EVM-259, TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236402/tps61181aevm-259-tps61181a

器件型号:TPS61181AEVM-259
主题中讨论的其他器件:TPS61181EVM-259TPS61181A

您好!

我们正在 TPS61181EVM-259电路板上进行测试、并已移除跳线、从而使 IFB 引脚未连接到 GND。

电源电压为13.30V、我们使用了6个串联的白色 LED (开启时为18.90V)。

在第一个测试中、我们在 IFB1上使用了一个串联的 LED、在 IFB2上使用了一个串联的 LED、其中 IFB3至 IFB6未连接。

我们具体测试了手册中提到的内容

设置使能引脚后、Vo 达到 最大电压、LED 亮起、电压开始降低、直到接近0V、LED 完全熄灭。

指示灯仅亮起几秒钟。


我们使用跳线测试了多种配置、但对于所述的情况、至少从 GND 断开一个 IFB 引脚就足够了。

由于我们无法在电路板上使用跳线、并且我们还存在一个问题、即我们不知道如何解决才能在 LED 上使用可变数量的 IFB 引脚。

欢迎提出任何意见。

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不在办公室、明天会回复您的问题

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    因为 TPS61181A 也具有典型值为17V 的 IFB 过压阈值。 因此、当升压转换器将输出电压上升至 OVP 阈值(典型值为39V)时、IFB 电压可能超过17V、因此器件会关断所有 IFB 引脚。

    如果电路板上没有跳线、则也可以使用0 Ω 电阻将 IFB 连接到 GND。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在我们的系统中、LED 条的数量是可变的、在2到6之间、因此在系统组装时不可能在每个电路板上添加/移除电阻器。

    数据表中显示  

    8.3.5 IFB 引脚未使用
    如果应用需要的 WLED 灯串少于6个、可轻松禁用未使用的 IFB 引脚。 该 TPS61181A
    只需将未使用的 IFB 引脚保持断开状态或将其短接地。 如果 IFB 引脚断开、升压输出
    在启动期间、电压斜升至 VO 过压阈值。 然后、该器件会检测零电流字符串、
    并将其从反馈环路中移除。

    我们在演示板上检查的内容与手册中的内容不同、即为了关闭所有 IFB 线路、只要保持至少一个 IFB 输出未连接。

    除了想了解发生这种情况的原因、我们正在寻找一种解决方案、而不是将电线插入连接到 GND 的未使用的 IFB 线路中、因为这在系统的最终组装中变得昂贵而复杂。

    我们曾尝试使用由微控制器 GPIO 控制的 MOSFET、但当该 MOSFET 处于活动状态时、将 IFB 连接到 GND 也会建立从 Vo 到 GND 的直接连接。 如果有人犯错、在通过微控制器从 GND 断开之前、将该 IFB 线路上的串联 LED 连接起来、这些 LED 将在 Vo 与 GND 之间无任何电流限制。

    那么、我询问我们可以采取哪些选项来解决这个问题。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    让我稍后查看这一点和反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您是否有关于待定问题的新闻?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    很抱歉迟到了。 我已经在 EVM 上检查了它。 这很奇怪、因为我得到了数据表提到的结果。 如果我未连接 IFB2~6且仅连接 IFB1、则只会开启 LED1。 并且 LED 不会在数秒后关闭。

    那么、您能否向我提供有关如何将 LED 灯串与 EVM 连接的图片? 我认为可能会有一些设置问题。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您是否有电子邮件地址或其他方式我可以发送给您请求的信息?

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已经通过朋友请求向您发送了我的电子邮件。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请检查您的电子邮件。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我们已经通过电子邮件联系过、现在我将关闭该主题。

    Br

    帕特里克