This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:PSPICE 中的环路增益仿真

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS565208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239024/tps565208-loop-gain-simulation-in-pspice

器件型号:TPS565208

您好!

我一直在努力从 PSPICE 获得环路增益的波特图、似乎无法获得任何结果。 以下是我的原理图图像

当我进行交流仿真时、我得到以下输出

起初、除了增益约为-150dB 外、这看起来不错。 我关闭了用于电压注入的交流电源块、并获得以下瞬态仿真结果:

红色是反馈网络的输入、绿色是输出电压。

在给定时域响应的情况下、我是否应该获得非常高的增益? (T (s)= V (Green)/ V (Red)(s))为什么我会得到一个形状正确但幅度错误的波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您是否已获得相位图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里是完整的波特图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    左 纵轴的单位可能是度、即相位曲线的单位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我在该图像上切断了度数轴。 我可以肯定这些单位的增益单位是 dB、从我的原始文章中仅显示具有完全相同比例的增益的图可以明显看出这一点。

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Connor!

    您能否将您的 pspice 文件发送给我、让我复查一下。

    根据您的原理图、在我回顾时、控制环路应该是稳定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、附有 PSPICE 文件。

    我知道控制环路是稳定的、但我要尝试生成精确的波特图并确定增益/相位裕度。 显然、我的刺激方法或我对增益/相位的读数都有问题、您能帮我弄清楚这是什么吗?

    康纳

    这包括此项目的所有 PSPICE 文件。 我正在研究的原理图标题为"nocompc.opJ"、仿真曲线为 SCHEMATIC2-LoopGain

    e2e.ti.com/.../Pspice.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我们的假期一直持续到6月25日。 Shuai 将在下星期一回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    TPS565208_trans PSpice 模型只能被用于模拟某些瞬态函数、而不能测量环路。

    此致、