This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6735:输出错误

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242768/tps6735-output-error

器件型号:TPS6735
主题中讨论的其他器件:OPA657

这是我的原理图,与数据表图15相同:

布局 如下:

输入电压≈5.1V,直流/直流转换器提供此电压。

但输出电压为-7.5V 而非-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载条件是什么?

    您可以检查每个引脚的信号、以检查器件是否按预期工作。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载条件: 我为 OPA657 TIA 制作此电路  

    我下周将查看信号\数据表并在此处发布一些结果。

    谢谢!

    此致

    侯冠廷