This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563211:电源电路仅在以特定角度放置在表面上时才会产生可听见的声音

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563211, TPS65235, TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240309/tps563211-power-circuit-generate-audible-sound-only-when-placed-on-surface-at-specific-angle

器件型号:TPS563211
主题中讨论的其他器件: TPS65235TPS65235-1

您好!

我使用 TPS563211将输入5~10V 转换为3.3V、与数据表中的参考设计完全相同。  

该电路可以正常工作、但是、当该板像桌子一样放在平坦表面上时、它将产生可闻声音、并且看起来来自电感器。 但是、当电路板就像手持器件或安装在机架上时、听不到声音。  

可能的原因是什么?

谢谢你。

/罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    您能帮助分享您的 IL 布局和波形吗?

    您能帮助分享 TPS563211的加载条件吗?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    请检查布局屏幕截图、如下所示:

    低于100mA、执行测试时的负载电流非常小。

    我还没有测试波形。 我将在稍后进行操作、然后进行上传。

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗兰,你好!
    存在一些低于20kHz 的低频电气信号。 这就是我们需要一些波形来确认这一点的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形如下面的屏幕截图所示、开路或负载电流小于100mA 时非常相似。

    还有原理图、以便您可以再次进行检查、

    有趣的一点是、只有将此电路板放在平坦表面上时才会有可闻音。 当我握住它或将它安装在垂直位置时、听不到声音。

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    我会分析一下、下周回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    从所示的 Vout 波形可以看出、对于这种操作、Fsw 约为666Hz、这会进入人类的可闻噪声范围。

    这种可闻信号可能会导致电感器和输出 MLCC 中产生振动、从而导致可闻噪声。 可参照如下原则:

    TPS65235-1中的抗可闻噪声功能简介

    如果您的电路板处于平坦表面、可闻信号可能会导致电路板中产生应力、并且无法将其传输到电路板之外、从而导致电感器或 Cout 发生振动。 但是、如果板已安装或手持式、则板具有可靠的接口、可将应力传递到板之外、这不会导致电感器或 Cout 振动。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    资旭市

    感谢您的讲解和参考链接。

    我能不能问您是如何从波形推导出665Hz 的?  

    此外、基准链路以 TPS65235为例、展示了升压电容是根本原因。 在本例中、原因是一样的吗?  

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    很抱歉计算有误、fsw 大约为250Hz。 由于它是示波器中的交流耦合、因此假设您测量的输出电压纹波。 一个大 div 为2.5ms、表示小 div 为0.5ms。

    对于一个 Vout 纹波周期、它具有1个大 div + 3个小 div、周期和250Hz fsw 约为4ms。 这样的 Fsw 已经进入了人的可闻范围。

    对于您的第二个问题:是的、这与本例的原因相同。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    资旭市

    感谢您的详细回答。

    但是、 TPS65235中的解决方案是另一个 IC TPS65235-1、它取消了内部 OVP 比较器、因此纹波频率发生了变化。 如何  在我的案例中应用修复?

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    FCCM 运行模式可用于消除可闻噪声。 在 FCCM 运行模式下、无论施加何种负载、563211始终在600kHz Fsw 下工作。

    请参阅 DS 中的以下表进行参考。

    BRS

    资旭