This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A26:原理图审阅

Guru**** 2536490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241763/tps543a26-schematics-review

器件型号:TPS543A26

大家好、

我在设计中使用的是 TPS543A26RYS。 我希望 TI 专家来审核我的电路设计。 请让我知道如何进行此操作。

谢谢。

什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受我的友谊申请、如果您想对原理图保密、请通过 e2e 系统直接向我发送电子邮件。   

    如果保密、它不是问题、请在此处发布原理图。  

    如果有任何关键的电源规格、请分享或在原理图上标记:纹波、瞬态。   

    如果在输出端使用电解电容器、则共用器件型号或 ESR 值。  

    如果有任何非工作表电路或组件连接到器件的输出、反馈等、请包含这些原理图。   

    收到原理图后、我们将审阅并提供反馈,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请查看随附的示意图。

    我要使用  TPS543A26RYS 满足两项要求。

    1.VIN=5V、Vout=0.85V

    2.VIN=5V、Vout=1.35V

    我已经捕获了附件中的两个电路设计。 请在 same.e2e.ti.com/.../TPS543A26RYS.pdf 上提供您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    在查看原理图后、我没有看到任何重大问题。

    这里有几个要点需要指出:

    • 确保峰值电流不大于饱和电流
    • 假设电容损耗为10%
    • 我假设5%的瞬态是可接受的、
    • 我假设使用6.3伏电容
    • 确保 EN 引脚不超过6V 的额定电压
    • TI 建议在前馈电阻/电容器和 Vout 之间添加一个10 Ω 电阻器。 (参考数据表中的图8-1第22页)

    当准备好进行审查时、请随时发送 PCB 布局。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calan、

    感谢您提供宝贵的反馈。

     在前馈电阻器/电容器之间添加10欧姆电阻器是否是强制性要求?  TPS543A26RYS 的 Webench 电源设计器未显示添加了该电阻器。

    谢谢。

    什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    此添加操作不是必需的。

    这是在测量频率响应的测试中所必需的。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calan、

    规格。 感谢您的宝贵意见。

    谢谢。

    什法利 N