This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4510:LM4510SDX/NOPB

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239460/lm4510-lm4510sdx-nopb

器件型号:LM4510

在以下应用中使用 LM4510SDX/NOPB 是否合适。

输入电压范围:3-4V

输出电压:12V

输出电流:200mA 或更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parvathy,

    很抱歉回复晚了。

    LM4510适用于该应用。

    在输入电压为3V、输出电压为12Voout 的200mA 下要小心、它几乎达到最小电流限制1A。

    建议留出一些裕度。

    此致

    费格斯