This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LP5024に接続するLEDの印加電圧(VLED)无 の上限値

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243209/lp5024-lp5024-led-vled

器件型号:LP5024

LP5024のデータシート中のSimplified SchematicにあるLED用電源電圧" VLED"の上限の規定はありますか?

LEDを直列に数個連結した状態で駆動したいのですが、この場合、LEDのVfの合計以上の駆動電圧が必要になりますが、VLEDに5V以上を印加する運用は可能でしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masuno-San:

    抱歉、我们的产品线基于中国、因此请使用英语、以便我们更好地理解您的问题。

    谢谢!