This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:检查 TPS389006004RTERQ1的寄存器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242605/tps389006-q1-check-the-register-of-tps389006004rterq1

器件型号:TPS389006-Q1

大家好、

我的客户想知道如何检查 GUI 上的校验和、以确保每个 TPS389006004RTERQ1具有相同的寄存器值。 您是否有任何指南或使用屏幕截图进行说明?

如果我们没有校验和、我们如何检查它的寄存器? 谢谢!  

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    我不相信 GUI 会提供校验和、但我可以解释如何访问寄存器值。 首先、在 GUI 中可以选择"Registers"选项卡并点击"Refresh All"来查看 IC 寄存器的当前内容。 例如、在第一个屏幕截图中、我将显示存储在  TPS389006004组1寄存器中的从地址0x13开始的数据。

     

    或者、您可以使用"Fusion Digital Power Designer"起始页面"工具"选项卡下的"I2C 工具"。 使用该工具、您可以 从各个寄存器读取。 为此、首先通过使用"I2C Write"写入器件来访问所需的寄存器组、然后使用"I2C Read"从所需的寄存器读取。 例如、在第二个屏幕截图中、我使用"I2C Write"访问了组一、而我使用"I2C Read"读取寄存器0x13。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您的详细解释!

    1.由于我的客户希望检查每个寄存器是否相同、因此需要仔细检查导入配置文件的结果是否正确。 但他们不知道如何更好地检查。(如果唯一的方式是你说的前言,我会告诉他们。)

    我们是否有任何 方法或数据 可以 证明  PPS389006 TPS389006是相同的并具有相同的固件/寄存器? 因为他们第一次使用 PPS 版本进行评估、现在将使用 TPS 版本。 它们需要 证明两个器件是相同的。

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    我将与团队交谈、看看我们是否有适当的系统来证明两个器件的配置是相同的。 我将于明天6月30日之前回复更新消息。

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    我能够与团队交谈、似乎比较这两者的最佳方法是读取寄存器、正如我在初始回复中所解释的那样。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您的信息。  

    Br、

    吉米