This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:LM5149的工作电流

Guru**** 2521170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243155/lm5149-operating-current-of-lm5149

器件型号:LM5149

我想知道 LM5149的工作电流、

我的操作如下所述

输入电压30-50V

输出电压- 28V、5A

问题是、当我使用其内部稳压器时、由于宽电压差、它会产生热量  

因此、为了解决此问题、我需要使用外部 LDO

为此、我需要电流信息

LM5149正常工作所需的总电流(VCC 和 VDDA)

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subash:  

    请附上您的快速入门计算器。

    https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC 

    VCC 电流限制为170mA、但在实践中它应小得多。

    VCC 电流基于开关频率、也基于 MOSFET 的 QG。

    您可以将大部分电流估计为 I≈(QG_high-side + QG_low-side )* Fsw。  

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多