请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25149-Q1 你好
我们使用 数据表中显示的"设计2–高效440kHz 同步降压稳压器"原理图设计了定制电路板、BOM 也如 数据表中所述。 但是、当测试时、我们看到一切正常、直到达到大约2A 的负载电流、超过该值、随着我们增加负载、负载电流开始滚降回越来越低的值、在降低负载时、负载电流再次增加到大约2A。
我们使用4m Ω 的感应电阻器、甚至还没有接近60mV 的电流调节限值。
请为可以解决此问题的任何指针提供帮助。