This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:输入和输出电容器要求

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243441/tps7a88-input-and-output-capacitors-requirements

器件型号:TPS7A88
在 TPS7A88数据表中、对于输入/输出电容器、建议使用一个声明"一个具有一个5 μF 值或更大值(10 μF 或更大有效电容值)的陶瓷电容器"。  考虑容差/温度/直流偏置影响后、电容是否有单独的阈值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香奈儿、

    交流偏置对陶瓷电容器的有效电容有很大影响、尤其是对于输出电容器。  大多数电容器的额定交流电压为1Vrms 或0.5Vrms、通常在1kHz 等某个频率下。  此 LDO 在输出端不会产生交流纹波、因此有效电容可以减少数十个百分点。  并非每个制造商都会为您提供有关施加极小交流纹波时有效电容的数据。  Murata 具有此信息、我对其他电容器制造商不清楚。

    环境条件(如果适用)也会影响电容器容差。  电容器数据表通常会列出环境条件以及电容器如何随这些条件变化。  

    由于这些原因、我们通常建议选择比最小有效电容大2倍的电容器、以确保满足数据表要求。  在此选择10uF 电容器是一个好主意(X5R 或 X7R、具体取决于您的温度要求)。

    谢谢。

    斯蒂芬