This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:深度睡眠模式进入条件

Guru**** 2551230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242934/bq76942-deep-sleep-mode-enter-condition

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

客户遇到异常深度睡眠进入问题。

我想再次确认 DEEPSLEEP 进入条件。

1.  

2.  

但是、客户不发送子命令、并且还禁用了 PF_DPSLP 位。

他们还发现、在进行充电和放电循环时、BQ76942在其产品线中进入了深度睡眠模式。

是否有任何其他情况会导致出现这种情况? 或任何其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    1.您能否尝试在"Protection Configuration"中的器件设置中禁用所有不同的永久失效保护,以查看是否仍会发生这种情况?

    2.如何确认设备是否处于 DEEPSLEEP 模式? 器件拉取的电流是多少?

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将 EV2400和 BQstudio 与其系统连接并读取状态。 此外、没有 LDO 输出(它们在 DEEPSLEEP 模式下将其关闭)。 不存在 ADC 采样信号。  我想它是在 DEEPSLEEP 模式。

    1.除了我提到的两个条件,还有其他进入的情况吗?

    2.I 还遇到 I2CCRC 错误。 但这不会影响命令。 我只是不能从芯片中读取数据存储器。 您可以告诉我发生 CRC 错误的原因是什么吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 位寄存器读取 NG 电池组的结果。

    是否有其他任何原因可能导致这种深度睡眠进入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    这是我看到的设备进入 DEEPSLEEP 的唯一两种方式。

    1.您是否尝试禁用永久性功能,看不到是否仍然出现同样的问题?

    2.您能将板的示意图发送给我吗?

    3.您的设备是否默认启用了 CRC (即完整的设备编号是什么? Bq7694202?)

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种深度睡眠只出现在生产线上进行充放电循环时。 (几乎每个人)

    即使启用了永久性故障、他们也无法在实验室中重现此情况。   

    此外、它们还禁用了 PF_DPSLP 位。 因此 PF 不会让 BQ76942进入深度睡眠状态。

    您是否曾遇到过类似问题?

    3.您的设备是否默认启用了 CRC (即完整的设备编号是什么? Bq7694202?)

    我明天将再次确认这一点。 所以、如果 默认情况下启用 CRC、那么会出现这个错误吗? 在 EV2400中升级软件后、可解决此错误。

    e2e.ti.com/.../5S1P_2D00_AFE_2D00_0619_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您在屏幕截图中发送的读数是来自实验室设备还是生产线? 这两者的编程过程是否有不同的可能? 这以前从未见过、似乎最合理的原因是 PF_DPSLP 位实际上并未设置为低电平、并且充电周期会导致较大的瞬态、从而触发 PF。 另一个选择是通信功能不是正常的、因此您读取的数据不是100%准确(如 BQStudio CRC 错误所示)。 您是否还可以禁用自动刷新、并尝试通过命令序列功能多次读取 DEEPSLEEP 和 PF_DPSLP 位的值、以查看这些值是否波动?

    此致!
    A·内德尔费尔德