This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:两线模式应用问题

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243420/tpsi3052-two--wire-mode-application-issue

器件型号:TPSI3052

您好!

RD 对应用采用两线模式。 在 EN 引脚上有一个串联的电阻器。 R= 2.4K。 原理图如下所示。

如果 TEE 不是 CEN 电容、则波形很奇怪。  它是否会损坏 IC? 波形是否正确? 如果不是、您有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您联系我们。 对于此处需要什么以及波形为何奇怪、您能否提供更多说明?

    • 从我可以看到的结果可以看出、TPSI3052-Q1的行为符合预期、在两线模式下、它接受6.5V 或更大的 EN 信号(TP1)并在 VDRV (TP2)上提供15V 的电压。  
    • LT 看起来像 C_EN、它在添加 R_EN 后形成一个低通滤波器、这说明了右侧波形中更平滑的 TP1信号。
    • EN 的来源是什么? EN 是否存在功率或电流限制? 启动时、TPSI3052-Q1通常会消耗27 mA、所以我想知道我们是否达到功率限值并导致电压下降。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师