请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI3052 您好!
RD 对应用采用两线模式。 在 EN 引脚上有一个串联的电阻器。 R= 2.4K。 原理图如下所示。
如果 TEE 不是 CEN 电容、则波形很奇怪。 它是否会损坏 IC? 波形是否正确? 如果不是、您有任何建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
RD 对应用采用两线模式。 在 EN 引脚上有一个串联的电阻器。 R= 2.4K。 原理图如下所示。
如果 TEE 不是 CEN 电容、则波形很奇怪。 它是否会损坏 IC? 波形是否正确? 如果不是、您有任何建议吗?
David、您好!
感谢您联系我们。 对于此处需要什么以及波形为何奇怪、您能否提供更多说明?
此致、
T·陈
固态继电器|应用工程师