请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54J061 大家好、
数据表显示我们的 Rtrip 范围如下:

也就是说,如果 Rtrip 在0~3.16K 之间,那么 OC 点将是8.1~9A ,对吗?
我的问题是,如果 Rtrip > 30.1K,会发生什么? 它会限制在特定电流下还是可以遵循以下公式?

我问这个问题、我的客户计划将此器件用于所有这些器件0~6A 电源轨、当0.5A 等小电流应用时、如果它们希望在0.7A 时提供保护、没问题吧? 例如、放置42.8K Rtrip?
谢谢!
Br、
凯